This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701EVM:PWM 控制

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255796/drv8701evm-pwm-control

器件型号:DRV8701EVM
主题中讨论的其他器件:CSD87350Q5D

大家好、

a.使用 DRV8701E 的 PWM 控制功能、观察到电机运动受阻。

b.您能否说明如何通过 PWM 控制使能端子来控制电机转速?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否进一步描述"卡住的状况":

    -电机在启动后是否停止运转?

    -电机根本无法启动吗?

    DRV8710E 具有一个 PH/EN 控制接口、电机控制将取决于电桥控制。

    驱动单个有刷直流电机时的全 H 桥状态:

    半 H 桥模式:

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    您能否进一步描述"卡滞状况":

    这更像是电机旋转问题、在旋转时会卡住。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    如果上述设置未解决问题、您能否提供以下信息:

    -正在使用哪些 MOSFET ?

    -什么是 IDRIVE 设置?

    如果通过之前的帖子已解决问题、请忽略以下问题。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    -正在使用哪些 MOSFET?

    CSD87350Q5D。

    - IDRIVE 设置是什么?

    IDRIVE 设置为上拉至 AVDD。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您是否正在使用 DRV8701EVM?

    如果可以、则可以使用以下设置来配置 IDRIVE:

    此参考可在 EVM 硬件文件中找到。

    通过更改 RIDRIVE、您应该会看到 IDRIVE 发生变化、这将会改变压摆率。

    可在以下应用手册中找到有关智能栅极驱动器的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/an/slva714/slva714.pdf

    此致!

    大卫