This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:提供了用于使用 DRV835x 驱动器评估含传感器换向的示例和演示

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, TMS320F280039C, DRV8353RH-EVM, C2000WARE, DRV8350H-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257108/drv8353r-examples-and-demos-available-for-evaluating-sensored-commutation-using-drv835x-driver

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039CC2000WAREDRV8350H-EVM、DRV8353

嗨、BLDC 团队:

我有一位客户评估并计划将 DRV8353RH 和 TMS320F280039C 用于新的电机控制工程设计、目前我们正在尝试查找任何类型的示例或演示、以帮助展示和评估 以各种速度旋转电机的 DRV835x 驱动器 应用中的温度传感器。 首选使用对用户非常友好的演示、而不需要进行太多的固件修改、因为目前软件资源有限。

我们最初开始查看 C2000Ware 电机控制 SDK 中提供的通用电机控制实验室、但目前没有明确的分步式开箱即用支持使其可以使用 DRV8353RH-EVM 启动和运行、因此我们希望您的团队可以就任何可用内容提供指导 它可以帮助评估 有传感器电机控制应用中的 DRV8353RH。  如果 DRV835x 栅极驱动器有助于打开任何其他门、我们也愿意使用 DRV8350H-EVM 来评估 DRV835x 栅极驱动器。

感谢您的帮助、如果您有任何问题或需要进一步说明、请告诉我!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

     我们目前还没有采用 DRV8353 EVM 的传感器式解决方案。 但是、DRv8350x-EVM 有一种含传感器的解决方案。

    https://www.ti.com/tool/DRV8350H-EVM

    这可能是一个很好的起点。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Akshay !

    很高兴听说仍然可以 使用 DRV8350H-EVM 评估 DRV835x 驱动器的有传感器操作! 我们将使用它作为起点。

    希望 未来对 通用电机控制实验的更新将包含使用 DRV8353RH-EVM 进行传感换向的支持、因为这对客户非常有用。

    -马特