This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:8714内部看门狗

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256245/drv8714-q1-8714-internal-watchdog

器件型号:DRV8714-Q1

尊敬的  

  使用8714内部看门狗,但有一些问题,整个8714初始化代码,并按如下所示输入狗代码, 8714初始化, 20ms 输入一次狗。 MCU 使用 TI 的 mspm0g 现象是、在非调试模式下、驱动电机是正常的、 但在调试模式下、偶尔的发生器会停止、检查看门狗是否存在问题后、移除看门狗启用、不管处于什么模式、都能正常工作、请帮我检查当前喂狗的方式是否正确。 谢谢!

#define  USE_8714_WD

 

 

静态 uint32_t wd_flash_tick = 0;

 

 

 

uint32_t DRV8714_Init (uint32_t reset)

{

  uint32_t ret = 0;

  Drv871x_SPI_Init ();

  if (复位)

  {

    DRV8714_sleep_invalid ();

    delay_cycles (1000);

  }

  RET = DRV_SPI_CHK (drv_wr_reg (DREG_IC_CTRL1、0xA7));

  uint32_t cfg = 0x40;

 

#ifdef   use_8714_WD

  CFG |= 0x0E;

#endif   

  RET |= DRV_SPI_CHK (drv_wr_reg (DREG_IC_CTRL2、cfg));   

  RET |= DRV_SPI_CHK (drv_wr_reg (DREG_PWM_CTRL2、0x22));

  RET |= DRV_SPI_CHK (drv_wr_reg (DREG_CSA_CTRL1、0x00));

  /*设置过载电流 */

  RET |= DRV_SPI_CHK (drv_wr_reg (DREG_VDS_CTRL1、0x88));

  RET |= DRV_SPI_CHK (drv_wr_reg (DREG_VDS_CTRL2、0x88));

  DRV8714_WD_FLASH ();

  返回支架;

 

 

void DRV8714_WD_FLASH (void)

{

  if (Get_Dv T.ick (wd_flash_tick)>= 20)

  {

    WD_FLASH_tick = Get_Sys ();

    uint32_t val = drv_rd_reg (DREG_IC_CTRL2);

    Val ^= 1;

    DRV_wr_reg (DREG_IC_CTRL2、val);  

  }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    我猜是在"调试"模式下、代码会有额外的延迟、这会导致时间增加、不符合规格。  如果所有操作都在"正常"模式下运行、且代码运行速度加快、则不存在问题。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有8714喂狗示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    可在以下位置获取 EVM 软件:

    https://www.ti.com/tool/DRV8714S-Q1EVM

    向下滚动到底部以查找它。

    此致、

    瑞安