This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143H-Q1EVM:硬件设置

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8143H-Q1EVM, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256826/drv8143h-q1evm-hw-setup

器件型号:DRV8143H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553

您好、TI 专家、

我们正在使用 DRV8143H-Q1EVM。

我想了解一下我们需要准备哪些材料。

EVM 上似乎有 MSP430G2553。

但我在 TI.com 上找不到 EVM 用户指南。

您能给我提供更多详细信息吗?

我能否知道我们是否需要准备任何进一步的材料? 软件 EVM 来启动 DRV8143H-Q1EVM 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对那个很抱歉。  似乎 UG 未正确链接到工具文件夹。  请参阅下面的 UG、以回答您的所有问题。  MSP430上的固件是预加载的、因此无需执行任何操作来启动 EVM。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuc46b/slvuc46b.pdf

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的分享。

    您能帮助告知我们的团队此不匹配文档吗?

    客户更容易找到 UG。