This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:一些问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258029/drv2605l-q1-some-questions

器件型号:DRV2605L-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV2605L

大家好、

客户将 VDD 连接到 EN 引脚。 当客户用5V 电压上拉 SCL 和 SDA 并且 SCL/EN VDD 没有5V 输入时、客户发现 VDD /EN 引脚大约有5V 电压。 这是否合理? 如果是、DRV2605L 会面临什么样的风险?

谢谢!

Br

加为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    由于使能引脚连接到 I2C 控制器逻辑、因此引脚悬空、电压可能会出现在引脚上。 显然、该器件无法在未驱动 VDD 的情况下正常工作。 如果客户发现没有性能问题、我将不会担心。 请注意、EN/SDA/SCL 的绝对最大值为(VDD + 0.3V)。

    此致、
    J·麦克弗森