This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8340-Q1:SC 保护响应时间?

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257674/drv8340-q1-sc-protection-response-time

器件型号:DRV8340-Q1

您好!

我想确定该组件的短路保护响应时间、但很难在数据表中找到该值。 这是什么时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的提问。 数据表中的第8.3.4.8节包含了您的答案。 响应时间可由用户更改。 请参阅数据表中的表23、了解不同的 OLP 和短测试延迟。 请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致!

    Eli