This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:用于 FT323R USB UART 的驱动程序

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257644/drv8873hevm-driver-for-ft323r-usb-uart

器件型号:DRV8873HEVM

TI 是否提供可与 FTDI FT232RL 器件交互的驱动程序、将计算机中的 USB 命令转换为板上 MCU 的 UART 命令? 我已经下载了 GUI、但应用程序在插入电路板并为其提供电源和负载后似乎找不到电路板。 我使用的是 Windows 10 64位操作系统、器件管理器中的相关 IC 称为 FT323R USB UART。 另外、设备管理器称为 FT323R、用户指南称为 FT233RL、电路板上的元件称为 FT232RL。 这种区分是否重要? 我只是不想下载错误的东西,如果它是. 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    为了确保这一点、您是否找到用户 DRV8873x-Q1EVM GUI 用户指南  DRV8873x-Q1EVM 用户指南 我看不到任何关于一个特殊的驱动器的东西,我认为我从来没有需要一个。  驱动程序页面在这里、但我认为您不需要安装其中的任何一个:  https://ftdichip.com/products/ft232rl/#tab-drivers_tab。  

    FT232R 是通用器件编号、 FT232RQ 是采用32引脚 QFN 封装(更小)的器件、 FT232RL 是28引脚 SSOP 封装。  因此它们之间没有差异。   

    我建议按照 4.1硬件设置中的步骤 来设置 EVM、我们的一些 EVM 对应用的 VM 与插入 Micro USB 电缆的顺序非常挑剔。  看起来像这样、它希望您首先连接 Micro USB 电缆、然后打开电源、再打开 GUI 并选择正确的器件型号。  似乎您还必须在计算机上选择正确的 COM 端口。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在没有这个特定驱动程序的计算机上有一个非常具体的设置。 但是、它会在下载后连接。 谢谢!