This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:BOOSTXL-DRV8323RS + MSP430F5529 LaunchPad 固件丢失

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSP430F5529, BOOSTXL-DRV8323RS, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256227/boostxl-drv8323rs-boostxl-drv8323rs-msp430f5529-launchpad-firmware-missing

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、LP-MSPM0G3507、 DRV8329

您好!

我们已购买 BOOSTXL-DRV8323RS 和 MSP430F5529 Launchpad。

我们无法在 TI 网站上找到上述组合的固件包。
亲切的帮助

VG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    请查看此链接:

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC683

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的帮助。 我们现在能够成功地使用 GUI 和系统。  
    一个更好的请求是我们也会尝试将上述 DRV 套件与 MSPM0 LaunchPad 一起使用、但未成功。  
    敬请告知我们、TI 是否有适用于 MSPM0套件 LP-MSPM0G3507 和 BOOSTXL-DRV8323RS 套件组合的解决方案。

    此致

    VG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    我会让 MSP 团队提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    我 正在对我们在 MSPM0 SDK 中提供的 DRV8329代码进行调整。 我需要在明天早上完成测试、我应该为您提供更新。

    此致、

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 由于我们正在设计350W 至500W 电机控制器板、可用于有传感器和无传感器操作、我热切期待使用 MSPM0的解决方案。 我们曾尝试使用 TI 提供的 Web 界面 GUI、但未能使电机旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VG、您好!

    我刚刚使用 DRV8323Rx 完成了 MSPM0G 的基本功能。 这目前不包括任何 SPI 功能、但霍尔传感器陷阱的所有基本功能都在这里。 我已确认电机正常旋转且具有故障检测功能。

    对于硬件设置、将 J21和 J22设置为 BP 节点(下部位置)、并移除 J101行(调试探针连接)和 A.PWR J13以外的所有跳线。 使用 BoosterPack 连接将8323直接连接到 M0G 顶部。 然后将霍尔传感器陷阱电机连接到8323。 完成所有连接后、您可以开始为8323供电并将 MSPM0G 插入计算机。

    若要运行示例、请将该代码导入 CCS (确保您已安装 MSPM0 SDK 1.10)、并在将 MSPM0G 连接到计算机的情况下开始调试会话。 在"Expressions"窗口中、可以添加"guiVar"。 这是使电机旋转所需的唯一变量。 您还可以使用此"Expressions"窗口通过"moduleVoltage"监视电压和通过"moduleCurrent"监视电流。 若要查看故障状态、只需向表达式添加"fault"(故障)即可将故障复位)。 开启表达式窗口右上角的"Continuous Refresh"、然后在调试会话中按"Play"。 启动电机时需要更改的唯一变量是 脉宽。 这用于设置电机的占空比。  您还可以尝试用于固件控制的其他变量。

    如果您有任何操作问题、敬请告知。

    此致、

    格雷戈

    e2e.ti.com/.../drv8323rs_2D00_firmware_5F00_LP_2D00_MSPM0G3507_5F00_nortos_5F00_ticlang.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好!

    非常感谢您的努力。 按照您的建议移除所有跳线并进行设置后、TI Web GUI 也可以很好地与 MSPM0配合使用。 我将很快检查您的代码并向您提供最新结果。
    此致

    VG