This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:ULC1001-DRV2901_PCB

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, DRV2901, ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256408/ulc1001-drv290xevm-ulc1001-drv2901_pcb

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:DRV2901、ULC1001、

您好:

我们只能买 ULC PCB( ULC1001 + DRV2901 )我们想把 ULC PCB 集成到摄像头模块中,如果您有任何其他建议,请告诉我们,  如果您不愿意回答,我也可以直接发送电子邮件给 ULC 团队。
我们期待与 ULC 团队合作,将此解决方案推向市场!

谢谢。

尹贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yun:

    感谢您与我们联系! 您可以在 ULC1001和 DRV2901器件的产品页面上购买它们。
    ULC1001: www.ti.com/.../ULC1001
    DRV2901: www.ti.com/.../DRV2901

    您还可以通过 TI 的 ULC 设计的安全资源页面订购 EVM。 您可以访问该产品、并且可以直接订购仅适用于 EVM 和 EVM +镜头盖系统的链接。 此尺寸会过大、无法放入摄像头模块、但是一个很好的参考设计。 如果您还没有机械解决方案、我会推荐 EVM +镜头盖系统。  
    TI 安全资源页面: www.ti.com/.../securesoftware

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    感谢您的支持!  我想问、如果购买 ULC1001和 DRV2901、 如何集成两个芯片来使其成为 ULC PCB?  

     我想让它看起来像这样,ULC_PCB 尺寸是14.25mm*24.5mm。 您能向我提供设计手册吗?

    ULC1001-DRV290x EVM 的尺寸对我们来说太大、我们暂时不考虑使用。

    此致、

    尹贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yun:

    我建议查看  ULC1001-DRV290xEVM 用户指南中的原理图、以获得良好的参考设计。 另一个资源 是查看 ULC1001数据表中的"应用和实现"部分、以了解系统方框图。 在数据表中、您还可以转到 PCB 指南的布局部分。 这两个 文档均可在 TI 安全资源 页面的 ULC 设计文件夹中找到。 (https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware)

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    我明白你的意思、如果我有任何疑问、我会寻求你的帮助。

    此致、

    尹贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yun:

    这听起来不错。 我现在要将该主题标记为已结束。 如果您有任何其他问题、请创建新主题或回复此主题。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特