This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN1B044PWPR:端子块的内部等效电路图

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255868/sn1b044pwpr-internal-equivalent-circuit-diagram-of-terminal-block

您好!

您是否有端子的内部等效电路图?

特别是对于以下信号输入端子:
・Ω CLKIN/ACCn/PWMIN 端子(11引脚)
・Ω DECn /ENBLn 端子(12引脚)

我想知道当连接到外部电路时、用于匹配端子电压电平的端子部件的内部电阻和配置。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeshi-San:

    感谢您的提问。  

    这似乎是 BLDC 驱动程序、因此我要将此问题转给 BLDC 团队。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨田中三

    我会就这款设备咨询我的团队、并希望下周提供更新。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨田中三

    由于这是一个较旧/定制器件、我们对该产品的支持有限、因此我们的支持有点有限。 我们在数据表中为此器件提供了内部下拉规格。

    此致!
    阿克沙伊