This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:如何更改 DRV10983-Q1 IC 的从器件地址?

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256954/drv10983-q1-how-to-change-the-slave-address-of-drv10983-q1-ic

器件型号:DRV10983-Q1

我希望通过一个使用 I2C 接口的控制器控制四个 DRV10983-Q1 IC。  DRV10983-Q1器件提供 I2C 从接口及从地址101 0010。 如何更改各个  DRV10983-Q1的地址、以便四个 DRV10983-Q1 IC 可 与一个控制器通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudha:

    遗憾的是、DRV10983-Q1中的 I2C 地址是固定的、无法配置。 我建议使用 I2C 多路复用器来解决该问题。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将关闭该主题。