请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 大家好。 我当时正在寻找一款简单的 BLDC 驱动器、该部件出现了。 我正在使用 SPI 版本、并有此原理图(霍尔传感器的上拉电阻器位于连接器本身到3.3V 线路上):

从我收集的 SPI 通信数据中、我总是收到

状态寄存器似乎没有问题、但当我连接任何 BLDC 电机时、我会得到 MOTOR_LOCK 状态位。 我曾尝试更改压摆率、HAL (异步数字和同步数字)以及 ARR 和 ASR 的启用、但除了错误之外似乎没有任何其他功能。 我只是卡在这个问题上。 我使用了几个 PWM 信号、分别是17kHz、20kHz、30kHz 和40kHz、但没有变化。
BUCK_SEL 的改变会反映在电压上、所以我非常有信心我的读数和写的都可以。 我已经查看了 VCP、它比电源线高5V。 我试图将 VM 从24V 改为12V、但什么都没有。 我确信 nSleep 为3、.3V、BRAKE 为 GND、DRVOFF 为 GND。 nFault 状态良好(上拉电阻为3.3V)、直到我尝试将任何电机连接到连接器(然后降至 GND)。
我不知道接下来该怎么做。