This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:驱动热电加热器/冷却器(Peltier)的原理图审阅请求

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8962, DRV8952, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258134/drv8412-schematic-review-request-for-driving-a-thermoelectric-heater-cooler-peltier

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件: DRV8962DRV8952DRV8262

您好!

  我有一个应用需要驱动热电冷却器、用于加热和冷却。 额定电压为24V。 电流典型值为4.5A、最大值为5.4A。 我将使用 PWM 来驱动它、频率待定、但可能与 DRV8412一样高(500kHz)、以便最大限度地减少输出滤波。

  在此设计中、还有使用 INA180A2.e2e.ti.com/.../Thermoelectric.pdf 的高级电流感应

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    原理图都看起来不错! 我唯一要指出的是、确保 PVDD 线路上有足够的大容量电容来支持您的负载。我只看到2倍的47uF 可能已经足够了、但如果您在对电路板进行故障排除时遇到一些问题、请记住未来的这一点。   

    您可能还需要查看 [FAQ] DRV8432的最佳备选器件有哪些? 我建议查看 DRV8962、其电流功能比 DRV8412能为您提供的垫布更多、并且数据表为您在将该器件用于 TEC 应用提供了很多指导。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢;我会增大大容量电容。 我查看了 DRV8962、DRV8952和 DRV8262、但找不到它们中的任何一种库存。 如果我们从缺芯中学到的一点是、在没有存货的部件中进行设计将会导致非常悲伤和牙齿切齿。 因此我选择 DRV8412的原因是因为我们可以在某个地方购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、它们都是非常新的器件、我们正在努力积累库存、应该在不久的将来得到修复。  但我完全明白、DRV8412应该能为您带来正确的 PCB 布局。  查看 电机驱动器电路板布局  和 PowerPAD (TM)的最佳实践速成

    谢谢、

    雅各布