This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:I2C 通信与放大器;死芯片

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258173/mcf8316aevm-i2c-communication-dead-chip

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

您好!

我设置了评估套件、使得套件中包含的微型元件未连接到 MCF8316A、因为我想使用微型元件进行连接。 我正在扫描连接到的 I2C 总线、但无法在数据表中指定的地址0x01处找到器件。 我也无法获取对任何读取或写入的应答。  

我可以执行哪些测试来验证芯片是否可以运行? 插入所有跳线后、芯片仍然无法驱动电机。 我已经按照评估套件数据表中的硬件配置部分进行了操作、因此我认为硬件方面的设置是正确的。 此外、该器件在尝试与之通信时未显示故障 LED。  

这是开发套件左侧连接的微控制器的图片。 屏幕角落中显示白色、因此我不确定整个套件是否已用完。

谢谢。

梅森