This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8410:DRV8410RTER 是两相步进电机3.5V 的最佳选择、而且在采用微步进驱动(正弦波)时、线圈电阻每相为14欧姆(+/-10%)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8836, DRV8411, DRV8410, DRV8835, DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258581/drv8410-is-drv8410rter-best-for-2-phase-stepper-motor-3-5v-and-coil-resistance-is-14ohm--10-per-phase-with-micro-step-drive-sin-wave

器件型号:DRV8410
主题中讨论的其他器件: DRV8835、DRV8836 、DRV8411和 DRV8834

E2E、  

我们想研究一下具有微步进驱动(正弦波)的两相步进电机驱动器解决方案。

电机电源约为3.5V、每相线圈电阻为14欧姆(+/-10%)。

出于对布板空间的考虑、该封装将尽可能小。

您能帮助检查 TI 中是否有可能的候选人吗?

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    是的、我同意 DRV8410RTER 可能是最佳选择。  我会  根据电机电流要求推荐 DRV8410或 DRV8411。   

    我还建议考虑 DRV8835 DRV8836 、因为它们的尺寸略小于 DRV8410 (3mm x 2mm 对3mm x 3mm)。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 检查了 DRV8410、DRV8411、DRV8835和 DRV8836。

    它们似乎是具有方波驱动的步进电机驱动器。

    如果我们想使用正弦波(u-step)驱动步进电机、我们是否知道怎么做?

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    我可以看到、DRV8410/11支持半步长、但仅此而已。

    对于工作电压为3.5V 的微步进、我们 唯一的选择 DRV8834。  这支持2.5V 的 Vs_min、1.5A 满量程电流、1/32微步进、且封装尺寸为4mm x 4mm。   

    您能否向客户确认 VM 工作电压为3.5V?  该值非常低、我想知道这只是步进电机的线圈电压规格、而不是它们计划运行的工作电压。  如果 VM 实际上为12V (或确实高于5V 的任何电压)、那么 DRV8424 将是更好的解决方案、因为它是明显较新的产品、具有集成电流感应和高达1/256微步进以及智能调优衰减模式。  上述 DRV8834较旧、于2012年发布、仅低至1/32微步进。

    此致、

    雅各布