This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:步进基本控件

Guru**** 2472860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255456/mcf8315evm-stuck-in-step-essential-contols

器件型号:MCF8315EVM

您好!
客户通过必要的控制步骤连接到 GUI。 电机开始转动、但在"测试是否成功启动至闭环-> 2. 等待 MPET 估算电机电气参数"。 他能怎么办?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、   

    感谢您的咨询。  

    请允许我进一步研究这个问题、并尽快为您提供建议。   

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    当电机在此步骤被吸入时、MCF8315的 nFault 引脚是否变为高电平、以及 GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 或 CONTROL_FAULT_STATUS 寄存器中是否指示了故障?

    此外、客户能否提供其当前寄存器配置的寄存器转储?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    >当电机在此步骤卡住时、MCF8315的 nFault 引脚是否会变为高电平、以及 GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 或 CONTROL_FAULT_STATUS 寄存器中是否指示了故障?

    在处理电机和 GUI 时、"Auto Read Fault Status"始终为 ON。 始终没有故障发生。

    >客户是否还可以提供其当前寄存器配置的寄存器转储?
    我并不十分清楚这里的含义是什么。 我向此邮件添加了一个文件、该文件将所有寄存器和值。 我希望这可以回答这个问题。

    此致、Holger

    e2e.ti.com/.../regs-_2800_1_2900_.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    您提供的注册信息就是我要询问的信息、谢谢。

    所有寄存器值都设置为0h、这是客户在遇到此问题时所使用的寄存器配置吗? 如果它们恢复了基本控制中的默认寄存器值、则某些寄存器应填充非零值、例如 ISD_CONFIG 应设置为0x64738C20。

    此致、

    约书亚