This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908压摆率控制

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258547/drv8908-q1-drv8908-slew-rate-control

器件型号:DRV8908-Q1

团队成员

您能帮助分享有关以下 DRV8908-Q1应用问题的反馈吗:

从下面的数据表说明中、转换率时间可通过 VOUT 电压变化计算得出、我们是否能理解外部电感负载接通时间为  Tdead+TPD+VM90%-10%SR?

根据下面的数据表、我们是否可以通过压摆率设置来调整 MOSFET 体二极管导通时间?

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    所有这些延迟都单独处理、并在数据表的第8.3.1.2节中概述。   

    如果半桥正在开关、则将添加 Tdead (图49)。  如果通过 SPI 命令输出进入不同的状态、则添加了 TPP (图50)。   压摆时间如图47所示。   如果输入命令要求更改输出、这些实际上会加在一起。   

    体二极管导通发生在死区时间期间以及 FET 完全增强之前。  因此、二极管在部分压摆时间内导通。  压摆时间越长、该时间就越长。  间接地来说、是调节体二极管导通。

    此致、

    瑞安