您好!
我正在将 DRV8962EVM 用于无刷直流线性电机控制的应用。
a 仅当打开 DRV8962EVM 板的电源时、在2.5-5MHz 下会出现振幅为0.5伏的巨大噪声。
噪声可能出现在电路板(J17、J18、J20)的(分流器)电流读数输出中、也可能出现在 STM32f405发现板注入电路板的 PWM 信号中。 当 DRV8962EVM 电路板电源断开时、PWM 信号是干净的(无噪声)。
感谢您帮助解决此噪音问题。
我们确实需要来自电路板的更干净的电流读数反馈、以实现一些基于电流信号的算法。
谢谢!
Amin Kamalzadeh