This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625:UC2625DW 数据表工作温度差

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258432/uc2625-uc2625dw-datasheet-operating-temperature-difference

器件型号:UC2625

我叫 Zeki、现任组件工程师。  

当我查看  UC2625DW 器件编号驱动器时、我意识到封装信息和绝对最大额定值表之间的工作温度差异。 在封装信息区和组件区的 TI 网站中、写入介于-40 +85之间的工作温度额定值。 但在最大额定值表中、其写入值介于-40 + 105摄氏度之间。  

我正在等待您的返厂时在卡上使用该组件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Zeki、

    • 建议运行条件指的是我们期望我们的驱动器提供数据表中指定的输出的范围。 我们建议以典型/标称值运行器件、以实现最佳性能和可靠性。
    • 绝对最大值是特定引脚可处理的最大额定值。 这并不意味着如果在此阶段使用、器件将按预期工作。 这也会导致损坏、并会显著影响器件寿命和可靠性。
    • 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能性和性能并缩短器件寿命。

    此致!
    阿克沙伊