This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:需要帮助来调试 DRV8231A 电路

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231, DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258987/drv8231a-need-help-debugging-drv8231a-circuit

器件型号:DRV8231A
主题中讨论的其他器件:DRV8231

在推纸配置中驱动12V 齿轮电机(100:1金属齿轮电机20Dx44L mm 12V CB)。

我们已使用此配置40,000多个周期而不会出现任何问题。

第一个生产单元电机过热(略高于110度 F)、过流标志在100页后升高(无实际值)、并减慢爬行速度。

输出为:

 

电路:FY1、FB1、FB2用于减少 EMI 信号。

VM = 12V。

3.3V 逻辑。

有什么想法我可以做事后剖析在驾驶板上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    令人惊讶的是、相同的配置在测试过程中成功、并且在生产过程中过热。 DRV8231具有电源电压欠压锁定、输出过流和过热等内部功能、可在此类情况下保护器件。

    为了更全面地了解这一问题、您可以提供以下问题的答案:

    电机过热后、DRV8231A 是否仍然正常工作?

    输出波形是否在电机过热之前或之后获取?

    在输出波形中、顶部图是输出电压、底部图是 nFAULT 吗?

    您是否知道电机的负载以及消耗了多少电流?

    此致!

    大卫