This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:Hi-Z 状态

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258356/drv8245-q1-hi-z-state

器件型号:DRV8245-Q1

大家好、  

我想与您确认 DRV8245 HW 型号是否具有 Hi-Z 状态? 根据下表、客户尝试上拉 DRVOFF 引脚以在我们的 EVM 中进入 Hi-Z 状态。  

但 DRV8245无法正确进入 Hi-Z 状态。 在 PWM 和独立模式下、I SAW HW 型号不支持 Hi-Z 状态。 因此我想向您核实这一点。  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    仅当满足表中的条件时、输出才应为 HIZ。  DRVOFF = EN/IN1 = PH/IN2 = 0。  否则、将启用关断状态诊断。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    根据该表、您是否可以再次确认它应该是 DRVOFF=1、EN/IN1=PH/IN2=0?  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    是的、您完全正确。  我犯了个错误。

    此致、

    瑞安