This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306 크랙:电流值较高且电机很热。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87333Q3D, DRV8306, CSD88584Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254099/drv8306-the-current-value-is-high-and-the-motor-is-hot

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件: CSD88584Q5DC、CSD87333Q3D
我使用了一个转换器。 请打扰一下。
大家好。
我将详细了解 DRV8306电机驱动器。
我附上了所使用的 BLDC 电机的数据表和电路图。

操作电机时、电流值从最大占空比上升到3A、电机严重发热。

当 PWM 频率为100kHz 时、50%或更高占空比的速度或电流值没有差异。
2.如果 PWM 频率提高到200kHz、速度和电流值会有差异、但电机会严重发热。
  当占空比为90%时、电流可高达3A。
3、R SENSE (R64)分流电阻根据下面的公式连接0.075欧姆,因为当连接0.007欧姆与 EVM 板相同时电流值太高。
  0.225V (V Limit)/3A = 0.075
4. I Drive 设置设为连接至 DVDD 的75k Ω、这是我认为合适的、同时提高低电平值。
  当 I Drive 设置为低电平时、nFault 引脚变为低电平、电机不运转。
5. 当电机以高占空比快速旋转时、如果施加外力使其停止、则会消耗超过5A 的电流。
  R sense 值不应将电流值限制在3A?
  孔传感器和 OUT 引脚的连接方式与数据表第13页的连接方式相同。

当我问 FAULHABER 有关电机的问题时、他们说它应该在100kHz 或更高的高频下使用。
因此、我们将在高于100kHz 的频率下进行测试、当我查看 CSD88584Q5DC 的数据表时、我发现开关频率高达50kHz。
电流值高且发热严重、因为它超出了 FET 的最大频率?

我想知道如果我将 FET 更改为 CSD87333Q3D、是否会出现问题。
谢谢你。

 e2e.ti.com/.../_2800_FAULHABER_5F00A8BA30D12900_EN_5F00_1645_5F00_BHS_5F00_FMM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行探讨、并在本周结束前与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有新信息。

    在测试中、电机以20%至30%的低占空比重复运行了一天。
    之后、当前值返回到正常范围。
    空载时不会超过800mA。

    我不知道是什么原因造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图看起来没有问题。 IDRIVE 控制栅极驱动器可以产生的灌电流和拉电流大小、因此低电平设置可能不足以使电机旋转。

    PWM 频率高于半桥的建议规格。 由于开关频率是 NexFET 规格、我建议询问 该团队如果超过最大建议频率将会发生什么情况;超出建议值可能会导致未知行为。 我会建议在 PWM 频率处于规格范围内时切换到 FET。

    对于电机被外力停止时的电流、我们在数据表中看到、电流限制为"逐周期"。

    因此、它将每个 PWM 周期进行检查。 但是、如果外力使电机停止、它将持续消耗其最大失速电流。 t_BLANK 意味着在每个周期开始时、电流限制在5us 内不会被激活。 如果您检查栅极电流、您可以看到它在5us 后关闭、但介于这两者之间的时间足以将电流提高到5A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. FET 将替换为 CSD87333Q3D。
    CSD87333Q3D 看起来不错、因为建议的频率为1500kHz。

    2.我想把电流限制在2A 当一个外部的力量已经停止了电机。
    0.225V/2A = 0.1125
    我是否应该连接大约110m Ω 的分流电阻器?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、电流限制是逐周期的、具有消隐时间、因此失电流仍可能远高于该2A 电流限制。 您的应用是否定期有外力停止电机?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    可以。 即使电机在旋转过程中因外力停止、我也希望提供恒定转矩。

    我希望限制最大电流值、即使具有瞬时外部影响也是如此。

    有可能吗?

    此致、

    打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    我会就这一功能向同事咨询、并在本周结束时与您联系。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Rsense 电阻在电机环路测试期间中断。
    RSense:75 Ω/3W
    直流电源检测到的电流高达2.5A。
    裸眼看到、电机驱动器没有问题。
    MCU、霍尔传感器等其他电路正常。
    电机失灵。
    我不知道是什么原因造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    对于 DRV8306、您可以尝试按照数据表中的规定更改电阻器来配置 VDS OCP 阈值:

    请记住、这会测量 FET 的 VDS、因此您需要计算峰值电流* Rdson、以找出 VDS 应跳闸的电压。 因此、您在此处设置的限制将始终适用。

    对于 Rsense 电阻器、 随着时间的推移、过多的热耗散会导致机械裂纹。 如果您正在测试电机、并且有过多的电流浪涌通过、 它将穿过 Rsense 电阻器。

    此致、