This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:VM VCC 序列是否存在任何限制

Guru**** 2472850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258810/drv8210-is-there-any-limitation-for-vm-vcc-sequence

器件型号:DRV8210

大家好、

 对于这两个电源轨、我们是否有任何建议的时序? 来驱动 IR 截止滤波器、

Br

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    首先对 VCC 或 VM 供电没有具体的顺序。 只要系统遵循建议的 运行条件、就不会出现任何问题。

    此致!

    大卫