This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:当进行纯 SPI 控制时、我们应该对 STEP 和 DIR 引脚做什么?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259454/drv8711-what-should-we-do-on-step-and-dir-pins-when-pure-spi-control

器件型号:DRV8711

您好、先生/女士:

我们要确保是否使用 SPI 接口来控制 DRV8711。

我们应该对 DIR 和 STEP 引脚执行什么操作?

我应该向上拉还是悬空?

请告知我们您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、  

    可以将这些引脚保持未连接状态。  当 RDIR 位置1时、DIR 引脚完全被忽略、并且这两个引脚都带有内部下拉电阻器、可将 STEP 引脚保持在低电平。   

    此致、

    雅各布