This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:DRV8705 (或 DRV870x)能否驱动可提供100A 电流的 H 桥?

Guru**** 2472850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1, DRV8770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258637/drv8705s-q1evm-can-drv8705-or-drv870x-drive-an-h-bridge-that-is-for-100a

器件型号:DRV8705S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8705-Q1DRV8770

您好!  

我在使用自举电容器时遇到了难题。 输出电流越高、自举电容器将拉高电流(瞬时尖峰)、从而导致 LDO 稳压器或栅极驱动器烧毁。  因此、我发现在 IC 中集成了该电荷泵的栅极驱动器、这可能有助于避免该问题。 我购买了其中一些 EVM 板来测试它是否按预期工作。  

我在17A 时测试了这个板、输出电流看起来仍然非常干净、在 VCP 上它仍然只拉取稳定的400mA、这是一件很好的事情、正如我所预期的。 现在、我想增加电流、我不确定该芯片是否能够处理从自举电容器中可能输出的多大电流。 EVM 板的额定峰值为20A、RMS 为15A、是否有任何理由不能更高? 我检查了 MOSFET、它们的额定电流为100A、我看到一些保险丝如果保险丝被取出或交换、它能处理100A 吗?

如果我想使用这个具有内部充电泵的栅极驱动器运行能够处理100A 电流的逆变器、它能够以100A 电流运行吗? 以及是否有任何需要谨慎处理的问题。 (假设所有电源组件都可以处理100A 电流)。

此致、  

林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否说明一下您使用 BS 电容器测试的是哪个器件?  DRV8705-Q1具有一个内部电荷泵。  可与此拓扑一起使用的 FET 的计算功能和电荷泵的功能位于数据表的设计部分。   

    什么应用需要100A?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的答复。  

    我使用的是 DRV8770、但当我尝试驱动超过20A+的电流时、栅极驱动器会烧毁(首先烧毁为栅极驱动器供电的 LDO、 然后我直接连接到电源、意识到 BS 电容器通过使用电流探头探测电流、从而拉高很多电流)

    我曾尝试使用与内部 BS 二极管并联的外部 BS 二极管、且此方法是可行的。 我测量了进入 BS 电容器的电流、我看到在驱动20A+电机时有一些尖峰电流变为6A 的实例。  6A 不会烧毁栅极驱动器、因为我们具有一些外部 BS 二极管、可帮助分配电流。  

    但我希望避免 BS 拉取太多的瞬时尖峰电流的整个问题、因此我发现该 DRV870x 系列具有集成式充电泵、可能可以解决该问题。 因此、我购买了该 EVM 来测试它是否能达到我的预期、电容不再拉任何即时尖峰、并保持在400mA 左右稳定。 但在尝试驱动100A 电机等大电流应用时、我不确定是否会如此。

    这就是为什么我想问 TI 支持、这款栅极驱动器的电流泵是否能够处理100A 的应用。 此拓扑不适用于高电流应用、我从数据表和 TI 的所有其他文档误读了这些内容。

    请向我展示数据表中的屏幕截图或页码、因为我找不到。   我在数据表中找到的大多数计算结果都取决于 MOSFET 的总电荷和频率。 它们实际上并不依赖于负载电流。  

    提前感谢  

    林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rinya、

    我想您在产品说明书中找到了有关总栅极电荷和内部电荷泵功能的正确部分。  不过要明确的是、这是该部分:

    8.2.2.1栅极驱动器配置

    只要满足这些条件、我们的驱动器本身就不存在任何驱动100A 的限制。  VDS 检测需要进行相应设置、以避免过流跳闸。  这可以假设外部 FET 上在最坏情况下的压降计算得出、除非您使用的 Rdson 非常低、否则压降可能非常高。  其他注意事项将是禁用驱动器并使用电感负载时发生过压事件。  这可能会导致电流浪涌返回到电源、并使我们的驱动器过压。  我们在较低电流负载下也能看到这一点。  但再说一次、还是要考虑系统级注意事项、而不是器件限制。

    此致、

    瑞安