This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV835xF 用作全桥

Guru**** 2472860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258853/drv8353f-drv835xf-use-as-full-bridge

器件型号:DRV8353F

是否可以将 DRV835xF 用于 DCDC 全桥电源转换器而不是三相逆变器?

这需要仅使用器件可提供的六个驱动通道中的四个。

如果是这种情况、是否可以将 C 驱动器的信号接地? 或者、还是最好将它们保留为 NC? (例如、GHC、SHC、GLC、SPC、SNC、 SoC)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:  

    感谢您使用我们的论坛!

    您只能使用三个相位中的两个、例如用于驱动 BDC 电机、本 E2E-FAQ (#5)详细说明了应如何处理这些未使用的输入/输出。

    请告诉我、我是否可以澄清有关此问题或指南的其他问题。

    此致、

    -约书亚