This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:睡眠状态期间的 VDD

Guru**** 2472870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259807/drv8243-q1-vdd-during-sleep-state

器件型号:DRV8243-Q1

大家好、

对于硬件版本 DRV8243、客户想知道何时 nSleep = 0、内部 VDD 是否会关闭? 他们之所以有这个问题、是因为他们使用 DRVOFF 路由其他信号、他们担心 VDD 是否仍然导通、它会通过 DRVOFF 引脚为其他节点充电。

谢谢!

斯嘉利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    请参阅数据表中的以下部分。  当 nSLEEP = 0V 时、VDD 断电。

    此致、

    瑞安