This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRV8316相关问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1249286/drv8316-drv8316-related-issues

器件型号:DRV8316

您好,

DRV8316电流检测是否对电机启动有影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我不认为 DRV8316的电流检测对启动能力产生重大影响、但允许我进一步研究这一点。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我想重申一下这些信息、并询问我是否可以提供进一步的帮助:电流检测基于/测量负载消耗、不应该影响电机启动。

    我还有什么可以为您澄清的吗?  

    此致、

    -约书亚