This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:保持电流计算

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259638/drv110-hold-current-calculation

器件型号:DRV110

您好、Rhold 是如何计算的?  假定: Rsence = 2 Ω、  Ihold = 65mA、Ipeak  = 200mA。

我查看数据表中的计算值、它没有接收到电流。

谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    RHOLD 可以通过下面的公式计算:

    RHOLD=VREF/(IHOLD x RSENSE)

    使用 VREF =(1 Ohm)(150 mA)(66.67kOhm)的给定值和您提供的值、可以对 RHOLD 进行以下计算。

    RHOLD =(1欧姆 x 150 mA x 66.67k Ω)/(65 mA x 2 Ω)  

    RHOLD = 76.962k Ω

    我希望这可以解决这个问题。

    此致!

    大卫