This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:通过 I2C 从 MCT8329A 外部的 MCU 连接参数。

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259088/mct8329a-to-wirte-parameters-from-the-mcu-external-to-the-mct8329a-via-i2c

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件:MCT8329EVM

你好、负责人、

我们将尝试通过 I2C 从 MCT8329A 的外部 MCU 写入参数、就像 MCT8329EVM 上的 MSP430一样。

除了地址0x00000080-0x0000AE 处的数据外、JSON 中总结的参数中还存在0x000000BX 和0x000000EX 处的数据。

我假设这是只读的、但我需要访问未写入这些 EEPROM 的参数吗? 我是否应该仅在查看电机驱动器状态时访问它们?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我可以读取写入 EEPROM 的内容、但无法写入特定的地址。 我感觉它被屏蔽了、但是否有寄存器允许我检查 MCT8329A 的状态?
    我从其他论坛发布的文章中了解到、在运行或制动时无法重写 EEPROM 数据、因此、请告诉我在不使用 MCT8329EVM 执行参数重写时是否需要注意任何事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    0x0000EX 寄存器是 RAM 的一部分、RAM 为易失性存储器、用于存储器件的状态和一些参数。 在尝试查找状态时、您将主要读取这些寄存器。 您需要 MCT8329A 的哪种状态? 您应该能够在数据表中找到说明。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANA_TRIM 是什么? 我认为此寄存器未列在数据表中。 该寄存器是否也是 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okamoto-San、

    ANA_TRIM 寄存器是 用户不进行配置的内部寄存器;它们不应修改。

    此致、