This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:倍增器(DRV8706)或三倍器(DRV8718)电荷泵

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259132/drv8706-q1-doubler-drv8706-or-tripler-drv8718-charge-pump

器件型号:DRV8706-Q1

大家好、

为什么 DRV8706会像 DRV8718那样选择倍增电荷泵而不是三倍电荷泵? 我担心倍增电荷泵在 VM 过低或出现任何其他情况时无法泵出足够的能量。 谢谢。

Br、

罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Robin、

    我不确定为什么选择倍增电荷泵而不是三倍频电荷泵、DRV8706采用32引脚封装与 DRV8718 40引脚封装相比、 因此、DRV8706没有任何用于三倍频器电路所需的额外电荷泵电容器的备用引脚。   

    无论如何、该器件应仍然以足够的外部大容量电容在其所有额定规格内运行、并遵循我们的建议 指南。  我们欢迎订购 EVM 、并在您的系统中对其进行测试、看看它是否适合您。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    由于 DRV8718/DRV8714具有8/4个半桥、而 DRV8706只有两个半桥、您认为这是选择倍增或三倍电荷泵的原因吗? 另外一点是、DRV8718/8714表示当 VM 低于17.5V 时三倍频器将变为倍增电荷泵、 我想知道为什么 DRV8718/8714设置如此高的电压、因为我认为高侧 MOSFET 的 Vgs 过高。

    此外、我发现 DRV8706的电荷泵 支持扩频功能、您能告诉我一下展频及其变化百分比吗? 设计 EMI 滤波器对我而言非常重要。 谢谢。

    Br、

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Robin、

    DRV8718/8714高压可通过单个器件支持更广泛的应用和 MOSFET、而不会有低电压型号和更高电压型号。   

    DRV8706上电荷泵的展频的主要频率为400kHz。  我没有变化百分比的数据。   

    此致、

    雅各布