This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:F320F28027

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257178/drv8305-q1evm-f320f28027

器件型号:DRV8305-Q1EVM

对于当前 CPU、此 EVM 的 PWM (KHz)限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您使用我们的论坛。

    让我看看合适的文档和信息、并在一周内或更早的时间提供答案。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、  

    很抱歉耽误你的时间。  

    8305驱动器的最大 PWM 为200kHz、但 EVM 应能够输入更高的值;然而、这不是标准的、不能作为易于调优的选项提供、需要进一步编程。  

    如果需要、我建议使用200kHz 作为 EVM 的"最大"PWM。  

    此致、

    -约书亚