This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:自举二极管的额定功率

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258139/drv8329-power-rating-for-bootstrap-diodes

器件型号:DRV8329

您好!

我们正在尝试找到 DRV8329中自举二极管的额定功率/AMR。  电流是否在内部受限?

我们希望 确定自举电容器充电的速度(在初始启动时、即从未充电到完全充电)。  
数据表规格中存在有效电阻、但我们不确定是否存在相关的"最大功率耗散"额定值。

 

非常感谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    感谢您的提问。

    我的目标是在下周中之前提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

     

    BSTx 电容器的电容将限制我们对其充电的速度。 因此、时间将因所选电容器而异。

     

    只要电容低于4.7uF、您就可以开启 LS FET 并使其保持开启状态、直到它充电、而不会使 BST 二极管过载。

     

    客户可以通过使 LS 保持开启状态来测试充电所需的时间(只要 BST 电容器低于4.7uF)。

     

    此致!
    阿克沙伊