This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:MCT8329A 是否有不允许写入 EEPROM 或 RAM 的模式?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259998/mct8329a-does-the-mct8329a-have-a-mode-that-does-not-allow-writing-to-eeprom-or-ram

器件型号:MCT8329A

您好!  

MCT8329A 是否提供不允许写入 EEPROM 或 RAM 的模式?

例如、在以下线程中规定、写入 EEPROM 时必须位于 MOTOR_IDL 中。
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229387/mct8329a-eeprom-writing-issue?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCT8329A%2520EEPROM#

无法写入 EEPROM 和 RAM 的所有条件是什么? 数据表中不应指定这些参数。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    为了能够写入 EEPROM、MCT8329A 的 PVDD 电压必须大于 V_PVDD_UV、大于 V_AVDD_POR 的 AVDD 电压正在发生故障、不处于睡眠模式、并处于 MOTOR_IDLE 状态(可在寄存器 SYS_STATUS2中检查电机的状态)。

    为了能够在 MCT8329A 的   PVDD 电压必须大于 V_PVDD_UV AVDD 电压大于 V_AVDD_POR 且不处于睡眠模式时写入 RAM。

    此致、

    约书亚