This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:PVDD:绝对最大额定值与建议运行条件

Guru**** 2472370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258231/drv8312-pvdd-absolute-max-ratings-vs-recommended-operating-conditions

器件型号:DRV8312

在 DRV8312数据表中、注意到:

-第6.1节-最大额定绝对值、VDD 至 GND = 13.2V

-第6.3节-建议运行条件、VDD (最大值)= 13.2V

客户认为此数据表规格不正确。 绝对最大额定值的值应高于建议运行条件。

TI 能否解释一下为何绝对最大值和建议运行条件相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eddie、   

    感谢您使用我们的论坛!   

    我将查看有关该问题的更多文档、并很快与您联系。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    此查询是否有任何更新?  

    非常感谢!  

    索尼娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonia、Eddie:

    虽然数据表中确实指出13.2V 是最大值、但已针对该器件进行了测试、建议其通常在12V (对于 VDD)下运行、因此我必须建议不要在建议表通常允许的高达13.2V 的电压下运行。  这两个值相同的原因是 abs-max 和 recommended 、这要在电路板的设计和测试中进行更深入的研究、现在我不能提供一个更加完整的答案。

    此致、

    -约书亚