This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:PMODE 电压电平不稳定

Guru**** 2471710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259066/drv8874-pmode-voltage-level-is-not-stable

器件型号:DRV8874

您好、先生/女士:

请参阅我们的测试报告、如下所示。

e2e.ti.com/.../DRV8874-debug.pdf

其中包括我们的原理图、PCBA 和测试的波形。

请参阅 e 和 f 图、我们发现 Pmode 不稳定。

但根据我们的原理图、我们的 PMODE 引脚拉至高电平。

OUT1和 OUT2具有输出。

您能否告诉我们、为什么 PMODE 具有此波形?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、

    这是非常奇怪的。  PMODE 是驱动器的输入、因此驱动器未执行的任何操作都不会影响它。   

    您的原理图看起来不错。  感谢您提供详细的信息和示波器捕获。 PMODE 拉高将 锁存至 PWM 控制模式。  

    我怀疑对电路板所做的修改存在问题-可能是一条很细的薄焊料/导线细小地向 GND 轻轻刷牙、从而导致间歇性低信号?  我会尝试使用所有新组件构建另一个板、看看该问题是否会再次出现。   

    此致、

    雅各布   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    感谢您的反馈。

    期待您对 EVM 的测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    您是否测试了多个电路板? 我们的 EVM 未显示该问题。

    此致、

    雅各布