This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:DRV110频率 PWM

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259910/drv110evm-drv110-frequency-pwm

器件型号:DRV110EVM

您好!

我正在使用 DRV110EVM 板驱动24V/10W 螺线管。 所需的参数之一是 ROSC、该参数用于设置 频率 PWM。

有人能解释一下用来定义频率的参数吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人能解释一下用来定义频率的参数吗?

    fPWM 频率用于缩放内部 PWM 时钟信号。 该频率值在每个导通周期在输出端触发。

    可以通过将 OSC 直接连接到 GND 来使用默认频率。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你的答复。 我在数据表上看到了该信息。

    默认频率具有什么优势?

      除了默认频率、是否有其他任何情况需要定义频率?

    如果是、使用哪些参数来定义它? 该频率取决于什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该频率用于电流调节。 该设置为默认频率、但可能需要根据负载进行调整。 如果负载需要较小或较大的驱动电流、则可能需要调整频率。  

    此致!

    大卫