This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:用于具有外部分流器的电流检测的固件实施

Guru**** 2472370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259025/drv8818-firmware-implementation-for-current-sensing-with-external-shunt

器件型号:DRV8818
主题中讨论的其他器件:DRV8462MSPM0G3507

E2E、  

 关于使用 DRV8462外部分流器进行电流感应的固件实施、您是否有任何配套/支持? 我 想使用 FOC 实现闭环控制。

 

以下详细信息:

 

是否有用于实现固件/软件的应用手册? 有一个结构良好的 MSPM0Gxxx 无传感器 FOC 用户指南、以及针对 BLDC 电机3相的相应软件示例(mspm0_SDK_0_58_00_00_eng\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\MOTOR_CONTROL_BLDC_sensorless_FOC)。

 

步进电机也可以由 FOC 操作。 为此、您必须如应用信函中所述测量电流、并根据 MSPM0Gxxx 无传感器 FOC 用户指南第2页构建控制器。 差异将是 SVGEN 宏和 Clarke 宏… 无传感器运行、即 SMO 宏…

 

DRV8462 7.3.11的数据表表明、我不是最先想要这些内容、希望 TI 已经在这里提供一个甚至是一个示例。

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    让我来咨询我们的专家、了解该主题。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    我在内部进行了检查、但在这里没有取得任何进展。  最好联系 MSPM0团队、

    此致、

    瑞安