This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316AEVM:MCT8316AEVM I2C 百分比与 RPM 不成线性?

Guru**** 2553340 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260089/mct8316aevm-mct8316aevm-i2c-percentage-not-linear-to-rpm

器件型号:MCT8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

您好!

首先、我尝试了 MCF8316A、但这不是问题。 占空比50%-> MAXSPEED 的50%。

但是我的客户告诉我、我们必须使用 MCT (因为电机类型)

因此我更改为 MCT 类型。
到目前为止一切正常。

电机开始完美。

此外、我还可以控制6000rpm 到33000rpm 的电机。

我唯一想 通过 I2C 需求设置 RPM 的方法。

设置:Max_speed 是666 Hz 混叠、大约40.000 RPM。

因此、如果我设置50%->我得到的不是20.000 RPM

那么、我的假设是错的吗?

或者我的设置是否有问题。

Br

安德烈亚斯

附加文件: