This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:速度环路/功率限制

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259911/mct8329a-speed-loop-power-limit

器件型号:MCT8329A

您好 Gurus:

在我的设计中、我使用的是 MCT8329A。  我将速度环路用作闭环模式、因为保持恒定速度对我的应用很重要。  

我还想设置功率限制。  根据数据表和经验测试、速度环路和功率限制似乎是互斥的、这是正确的吗?

在速度环路模式下、尝试在控制器上设置最大功率限制似乎对输入功率没有任何影响。  在电源环路模式中调整最大速度似乎对速度控制没有影响[电机只是极其快速地加速]。  

失去原因?  有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我将对此进行深入探讨、然后通过 EOD 与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    [quote userid="555391" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259911/mct8329a-speed-loop-power-limit 似乎速度环路和功率限制是互相排斥的,这是正确的吗?

    速度环路和功率环路模式不能同时使用。 如果您希望在使用速度环路运行时受到功率限制 、我们建议将 寄存器 CBC_ILIMIT 设置为您希望允许的最大电流、并使用逐周期电流限制来创建功率限制。

    将逐周期设置 为不报告故障但将栅极驱动器置于再循环模式的模式、将允许在不停止电机的情况下限制电流。  

    有关此函数的更多信息、请参阅 数据表的第7.3.20.8节

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我曾将此作为一个选项、但需要注意的是、我的应用要求在不同的电压下具有可比的性能。  当然、在同一负载下、电机电压在较高电压下消耗的电流更少。  根据我的需求和电机的性能、我只需要在更高的工作电压下限制电流。  此限制会对较低电压下的性能产生负面影响、对于这一点、我没有足够的裕量。

    非常感谢您的答复、但遗憾的是、我认为这对我的申请不起作用。  

    谢谢!