This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:DRV8353RS-EVM 原理图上的 NTX 信号

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R, DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258492/drv8353r-ntx-signification-on-drv8353rs-evm-schematics

器件型号:DRV8353R

您好!

我计划在电机驱动设计中使用 DRV8353R。

请注意 DRV8353RS-EVM 原理图上的 NT1...NT7的含义是什么?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您在 E2E 论坛上发帖! NT 表示网带、它是一个用于在 PCB 上重要点连接网名称的组件。 EVM 设计人员添加了这些内容以确保连接位于正确的位置。 例如、DRV 的 SNA 输入必须连接到相位 A 分流器的 GND、而不是只连接到 GND 平面的任何部分。 如果您的问题得到了解答、请告诉我。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您在 E2E 上发帖!  请告诉我、这是否通过解决该线程解决了您的问题。 如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli