This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:选择用于 BLDC 电机 FOC 控制的组件

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256792/boostxl-drv8305evm-selection-of-components-for-bldc-motor-foc-control

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、、 DRV8329DRV8328、DRV8305

这是我第一次控制 BLDC 电机。
我的最终目标是创建具有阻抗控制功能的执行器。

我想使用6芯电池运行 Alien Power System 的 APS 5055S 感应外转式无刷电机220KV 1600W 电机。

首先、我想使用我拥有的 STM32 MCU 来运行电机、但我也愿意购买与 EVM 兼容并一起使用的 LAUNCHXL-F28379D 板。

我能否使用 BOOSTXL-DRV8305EVM 实现我所需的目标?
或者、如果您可以推荐一个更好的组合和解决方案、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joonho:

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    如何选择最佳 BLDC 架构-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛 可以为您提供更多帮助。 应用手册 无刷直流电机驱动器注意事项和选择指南(修订版 A)  也会为您提供帮助。 在查看您计划使用的驱动器时、请确保查看平均栅极电流、因为平均栅极电流是确定您可以驱动哪些 MOSFET 的主要因素、它决定了您可以向电机传递多大的电流。  (+)[FAQ]如何确定栅极驱动器可以支持哪些 MOSFET? -电机驱动器论坛-电机驱动器- 了解驱动器可以支持哪些 MOSFET 时、不妨先查看 TI E2E 支持论坛。  
    Unknown 说:
    首先、我想使用我拥有的 STM32 MCU 来运行电机、但我也愿意购买与 EVM 兼容的 LAUNCHXL-F28379D 电路板并一起使用。

    我会选择为 EVM 推荐的任何 LaunchPad。 该 EVM 专为此 LaunchPad 而构建、因此结合使用非常方便。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joohno:

    感谢您在 E2E 上发帖!  请告诉我、这是否通过解决该线程解决了您的问题。 如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli