This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:对 EVM 进行编程以进行独立控制

Guru**** 2473030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251317/drv8343s-q1evm-programing-evm-for-independent-control

器件型号:DRV8343S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8320

在尝试编译工程以在 MSP 上加载时遇到了很多问题。 我想了一下使 与 gmake 的问题。 但现在我会收到包含错误。 我能不能获得上传的 BIN 文件?

是不是我丢失了其他一些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

     我们将对此进行深入探讨、并计划在下周早些时候提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您在 E2E 上发帖! 我的建议是核实您的包含路径、以确保 它们全部正确。 您可以查看以下线程以了解导致此错误的原因的更多信息:  

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/549949?Cannot-access-driverlib-h

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/619282

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是适用于 DRV8320的演示固件。 我不知道这些文件在哪里。 这是默认安装。 您能向我指出文件的位置吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    我将在内部与我的团队就此达成共识。 同时、您能否确认您已执行了 《DRV8343H-Q1EVM 和 DRV8343S-Q1EVM 用户指南》(修订版 B)(TI.com)( 第2.3.2和2.3.3节)中概述的所有步骤?

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的耐心。 我自己下载了固件代码、编译它没有问题。 哪个项目将此错误输入到 FW 文件(独立驱动器、捕获有传感器或捕获无传感器)中?  您能在 CCS 窗口左侧显示您的文件目录吗?

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您在 E2E 上发帖! 如果您已自行解决此问题、请解决此主题。  我认为问题在于您的文件目录路径。 除非您对此事有其他意见、否则我将在结束时因未活动而关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如标题所示,我试图汇编"独立控制"。 您正在使用哪个版本的编译器和 IDE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的澄清。

    您能在 CCS 窗口左侧显示您的文件目录吗?

    您能否发送此图片并将其全部展开?

    您使用的是哪个版本的编译器和 IDE?

    我使用的是 Code Composer Studio 版本12.3.0。  

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    由于不活动而关闭此线程。  如果您有任何其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致!

    Eli