This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D LaunchPad 栅极驱动器设计

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260092/tms320f28379d-launchpad-gate-driver-design

您好!

我要设计一个可与 TMS320F28379D LaunchPad 配合使用的栅极驱动器。 我该如何解决该问题? 
我需要在栅极驱动器中使用的电路元件以及我要驱动的 MOSFET 应该是怎样的、
应如何以一般术语确定电路图?
我想借助 LaunchPad 使用 MOSFET 旋转电机、但 MOSFET 和电路板出现了故障。
您能帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semanur、您好!

    谢谢咨询。 是 TI 功率 MOSFET 的应用工程师。 我可以帮助您为应用选择 FET。 但是、栅极驱动器由 TI 内部的不同应用团队处理。 首先、我们为 BLDC 电机驱动开发了一款基于 Excel 的 FET 选择工具、您可以访问下面的链接找到该工具。 这允许用户输入其要求、并根据功率损耗、封装和成本比较多达3个不同的 TI FET 解决方案。 "简介"选项卡中提供了详细说明。 只需输入您的要求(您可以使用所驱动的电机的速度的默认值)、然后单击蓝色大按钮即可开始 FET 选择。 接下来、您将选择 FET 配置(单离散或双/电源块)、并联 FET 的数量、然后单击蓝色矩形按钮(单击此处 FET1)以创建适用于应用的 FET 列表。 FET 将会位于按功率损耗分类的下拉列表中。 您可以对最多3个不同的 TI FET 解决方案重复此过程。 电子表格使用"." 小数点的分隔符(某些国家/地区使用""分隔符)。 您必须启用宏才能使电子表格正常工作。 试一下、如果您有任何问题、请告诉我。 第二个链接是有关电机驱动应用的 FET 选择的博客。

    https://www.ti.com/tool/MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-select-a-mosfet-part-2

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 您刚才提到该端口驱动程序由 TI 内部的不同实现团队处理、它属于哪个论坛组? 我查看了栅极驱动器、但找不到该实施团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semanur:

    您可以在 TI.com 页面中查看我们的栅极驱动器产品系列、以了解哪种栅极驱动器更适合您的应用。 您可以在低侧驱动器、高侧驱动器和隔离式栅极驱动器之间进行选择。 我们的栅极驱动器系列都有多种资源、如果有任何具体问题、请随时标记您感兴趣的器件、以获取进一步的帮助。

    我们的产品页面链接: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html

    此致、

    安迪·罗布勒斯