主题中讨论的其他器件:MOTORWARE,, DRV8353
您好!
我正在处理使用 F28027F 和 DRV8353RS-EVM 的 Motorware 项目。
第一步、我使用 DRV8353Rx 1.0.1 GUI 识别并运行我的电机、一切正常。 然后、我在 Ubuntu 笔记本电脑中安装了 motorware 并启动了 InstaSpin 实验室。
我从 这篇文章中获得了 DRV8353固件 、并按照建议的步骤操作。
我现在面临的问题是、当我从 CCS 运行 proj_lab02b 并将 gMotorVars.Flag_enableSys 和 Flag_Run_Identify 设置为1时、未出现任何情况。 在我从 instaspin_labs pdf 理解中、应该会启动电机 ID。
我没有调试器的任何反馈、或者至少我不知道从哪里获得它。
当 gMotorVars.Flag_enableSys 和 Flag_Run_Identify 设置为1时、我得到以下值:
- gMotorVars.UserErrorCode = USER_MotorVars Code_No
- gMotorVars.CtrlState = State_Off
- gMotorVars.EstState = EST_MotorVars State_Idle
我可能犯了什么错误? 是否有一些我未设置的标志?
谢谢。