This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:DRV8912相关问题

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8912-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1254006/drv8912-q1-drv8912-related-issues

器件型号:DRV8912-Q1

您好,

在下拉 DRV8912芯片的 nSleep 引脚后、是否会保存前一个寄存器中设置的值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    通过 nSLEEP 引脚下拉至低电平、内部寄存器设置将被复位。  

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以保存寄存器集、但仍可以设置 OCP 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了避免错过通信可能有人审查这篇文章,让我的评论如下。

    在 DRV8912-Q1上、通过 nSLEEP 引脚下拉至低电平、内部寄存器设置将被复位。

    此致

    森田真也