This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:DRV110 ROSC

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260439/drv110-drv110-rosc

器件型号:DRV110

您好、 在 ROSC =~160k 时、可以听到可闻噪声;将 ROSC 替换为~64k 时、可以最大限度地降低噪声。  

ROSC 设置为64K 时、会产生什么影响?  较高的 OSC 频率是否会导致固定的 PWM?   

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    使用 ROSC = 160k 时、PWM 频率为25kHz 。 这超出了20kHz 的可闻范围、因此您应该听不到 PWM 信号。 这很可能是 hissing 来自另一个来源。 有多个免费的频率应用程序,如 Sonic Tools ,将帮助确定发射噪音的位置和范围。   

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David。   

    它与 DUT 相关、可通过将 ROSC 更改为64K 进行一定程度的迁移。 选择低于160K 的 ROSC 有什么影响?  

    该线程具有类似的问题、  

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1129352/drv110-osc-freq/4190366?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV110%252520noise#4190366  

     不清楚是如何解决的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    TI 不建议在超出指定参数的情况下运行器件、因为这可能会导致器件损坏。  

    如果 VSENSE 引脚经常超过 VREF、则 fPWM 可能看起来在输出端较慢(会产生噪声)。  

    使用 ROSC = 160k、尝试更改 RSENSE 以使 VSENSE 保持低于 VREF。  

    此致!

    大卫