This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:无法读取寄存器或启动电机

Guru**** 2471800 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259764/mcf8316aevm-unable-to-read-registers-or-start-motor

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

大家好!

我今天收到了开发板、但似乎无法让它做任何事情。 使用已安装的网络 GUI、我已经能够连接到电路板、但无法读取任何寄存器或控制电机(通过 POT 或 I2C)覆盖。 我也在 Linux 和 Windows 上尝试过相同的结果。

有什么想法、或者我的开发板 DOA 吗? 借助 ATM、我对闪存板没有任何要求、我只能寻找一个旧的 MSP430开发板、因为这就是我能想到的全部尝试。

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    连接到电路板时、屏幕底部是否会显示"Hardware Connected"? 当您尝试读取或写入寄存器时、GUI 会将什么显示为错误消息?

    第一步、您可以尝试单击屏幕右侧 I2C 控件下的"查找地址"按钮。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示了连接的硬件。 当尝试读取/写入时、我只得到任何东西。 日志中没有任何内容、偶尔我会收到一个弹出窗口、说它失败了、但它不可重复。

    检测到 I2C 目标地址为0x0、鉴于其默认为0x01、该地址似乎不正确。

    尽管更改了 Read All Registers 按钮

    数字、日期、时间、类型、事件、
    0、8月16日星期三2023、9:18:50、INFO、Application started.
    1、8月16日星期三2023、9:19:02、editor:format-intick-reduce、:正在连接到 TI Cloud Agent……
    2、8月16日星期三2023、9:19:06、editor:format-intick-reduce、:已连接到 TI Cloud Agent。
    3,Wed August 16 2023,9:19:06, editor:format-indent-ministress,my_transport: connecting to target ..
    4、星期三8月16 2023、9:19:10、editor:format-indent-reduction、my_transport:connecting to COM4:9600
    5,Wed Aug 16 2023,9:19:11, editor:format-indent-ministress,my_transport:正在验证连接...
    62018年8月16日2023、9:19:11、INFO、DRVMCF_GUI-Q1 EVM 已连接
    72008年8月16日2023、9:19:11、editor:format-indent-reduce、my_transport: hardware connected。
    8、星期三8 2023、9:19:20、帮助-大纲、
    9,Wed Aug 16 2023,9:19:27,帮助-大纲,
    10、星期三8月16 2023、9:19:29、帮助-大纲、
    11、星期三8月16 2023、9:19:42、帮助-大纲、
    12、星期三8月16 2023、9:21:16、帮助-大纲、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约5分钟后、我收到一些调试消息、显示它读取寄存器。 我回来了,在日志中看到了他们。 GUI 的1.1.9版本有什么问题?

    15
    2023年8月16日星期三
    9:24:53
    读取2个寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我会检查这些错误、并在本周结束前与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您能否在尽可能靠近 MCF8316A 的位置探测 SCL、SDA、DVDD 和 AVDD 引脚并提供此捕获?

    此致、

    约书亚