This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:如何使用 Rsense 测量电流反馈

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260038/drv8306-how-to-measure-current-feedback-with-rsense

器件型号:DRV8306
主题中讨论的其他器件: INA236

你好。

我使用了一个转换器。

我使用 DRV8306电机驱动器驱动 BLDC 电机。

我通过将一个差分放大器连接到 Rsense 的两端来使用 ADC 读取数据。
我在使用 ADC 数据实施电流控制时发现了一些奇怪的事情。

  1. 电机没有负载时的电流消耗。
    电源电流值:200mA
    ADC 值:2000

  2. 电机上有负载时的功率。
    电源电流值:300mA
    ADC 值:2000

如果从 Rsense 读取的 ADC 值相同、则电源的电流值应相同、但不相同。

想知道为什么电源电流值和 ADC 电流值不同。

此致

打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的提问。  

    我已将此帖子分配给将提供反馈的团队成员。  

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、  

    感谢您使用我们的论坛、我会研究您的问题。  

    ADC 值映射到了什么? 在感应 高达200mA 及以上(300mA)的电流时、电流检测的值范围/分辨率上限似乎为2000。  

    您能否通过在其他地方对已知的越来越小的电流进行测试测量以确定 ADC 是简单地达到上限值、还是仅在测量 Rsense 电阻器时发生该问题来确认这一点?

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答

    电机停止时的 ADC 值为800。
    当电机处于满扭矩状态时、ADC 值高达10000。

    这是 BLDC 电机独有的现象吗?
    是 ADC IC 的问题吗?

    我们购买了 INA236。
    让我们也使用 INA236进行测试。

    此致

    打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、  

    如果您可以确认在使用该 INA236时也会出现这个问题、我们可以将这个问题缩小到可能与 BLDC/方法相关的范围、然后从那里继续。  

    谢谢、此致、

    -约书亚