This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:我发现 DRV8845数据表中有错误。

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259980/drv8845-i-find-an-error-from-drv8845-datasheet

器件型号:DRV8845

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否更具体地说明在数据表中找到的所谓"错误"?

    衰减模式是一种调节电机电流的方法。 快速衰减会反转负载上的极性、以实现来自线圈的更快电流耗散。 这种方法也被视为反向驱动。  

    我希望这能解决任何问题。

    如有任何其他问题、请作出回应。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    项目2是一种快速衰减模式、但图8-5显示项目2是一种慢速衰减模式。

    绘制线条和框架。

    此致!

    更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Change:

    快速衰减再循环模式是指电流被认为会尽快衰减至零。 这是通过在指定的死区时间后启用相反 FET 并以相反极性在电感负载上施加电压来实现的。  

    慢速衰减电流的衰减速度比快速衰减慢于零。 这是通过禁用高侧 FET 而仅启用低侧 FET 实现的。 在某些器件中、高侧慢速衰减也可配置。  

    有关电流再循环和衰减模式的更详细说明、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva321a/slva321a.pdf?ts = 1692626291665、参考 

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以理解您的意思、但我想说的是数据表中出现了错误、他将慢速衰减模式解释为快速衰减模式。

    此致!

    更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Change:

    我们将探究校正。

    感谢你的帮助。

    此致!

    大卫